DOCA0265ZH-07

事件显示

简介

事件状态表包含查阅时所有事件的状态。状态可以是不活动、活动或保持。

处于活动和保持状态的事件通过以下接口显示:

  • MicroLogic Active 显示屏。

  • EcoStruxure Power Commission 软件。

  • EcoStruxure Power Device 应用.

事件状态可通过有线或 Zigbee 通讯网络进行检查。

MicroLogic Active 显示屏上显示事件

MicroLogic Active 显示屏 树形导航菜单报警/历史记录 > 活动报警中显示活动和保持状态的报警事件。

将显示高严重性和中等严重性活动事件与保持事件。

如果事件已完成,则被移动到报警/历史记录 > 报警历史记录

EcoStruxure Power Commission 软件上显示事件

将显示高严重性和中等严重性活动事件与保持事件。

可以按照下列条件对事件排序

  • 日期

  • 严重性:

    • 高严重性事件

    • 中等严重性事件

  • 历史记录

  • 类型

EcoStruxure Power Device 应用 上显示事件

缺省情况下,事件按照时间顺序排序。可按照其他参数(比如日期、严重性、类型或历史记录)对事件排序。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.