DOCA0265ZH-07

关机重启或重新启动 MicroLogic Active 控制单元

重新启动 MicroLogic Active 控制单元

需要重启 MicroLogic Active 控制单元的事件包括:

同时按下 5 个按钮(即 OKBackUpDown),重启 MicroLogic Active 控制单元。

重要: 标准保护功能在关机重启期间保持激活。

重新启动 MicroLogic Active 控制单元。

在以下情况下,需要重新启动 MicroLogic Active 控制单元:

  • 更改了额定频率设置(仅限 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元)

  • MicroLogic Active HMI 不显示保护警报或措施屏幕

  • MicroLogic Active 丢失 Zigbee 信号

通过以下其中一种方式重启 MicroLogic Active 控制单元:

  • 关闭 MicroLogic Active 控制单元的电源,然后再打开电源。

  • 单击 EcoStruxure Power Commission 软件启动固件升级页上的重启模块按钮。

MicroLogic Active 控制单元的设置不受重启影响。

重要: 标准保护功能在重启期间保持激活。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?