DOCA0265ZH-07

每个访问路径的访问管理

一般说明

MicroLogic Active 控制单元上的数据可通过以下方式访问:

  • MicroLogic Active HMI(受 PIN 码保护)

  • 在连接到 MicroLogic Active USB-C 端口的设备上(受密码保护):

  • 在远程控制器上,藉由 IMU 系统的 ULP 模块。

  • 在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机上(籍由 NFC 连接)

  • Panel Server 网页上以及在连接到 Panel Server 的远程控制器上,藉由 Zigbee 无线通讯 (仅 MicroLogic Active AP/EP 控制单元)

下表介绍了可通过各访问路径访问的功能以及所需的保护机制(如有)。

功能

描述

访问路径

HMI

USB 端口

IMU

Zigbee

NFC

监测

读取设置、测量和数据

-

设置

设置 MicroLogic Active 控制单元设置

(1)

(2)

(4)

-

-

复位计数器

复位最小值和最大值

-

-

-

测试

发送测试命令

(1)

-

-

-

-

固件更新

将固件更新到最新版本

-

(2)

-

-

-

操作

发送断路器分闸和合闸的命令

-

-

(3)

-

-

MicroLogic Active 更换

设置更换用 MicroLogic Active 控制单元的设置

(1)

-

-

-

-

允许无限制访问

(1) 访问受 PIN 码保护

(2) 访问受 USB 密码保护

(3) 只允许在 Auto Remote control mode 模式下访问

(4) 仅当远程设置参数设置为 ON 时,才允许访问

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.