DOCA0265ZH-07

监测负载信息

简介

七个负载信息计数器报告 MicroLogic Active 控制单元在以下 In 比率范围内测量流经断路器的电流时所经历的时长(小时数):

  • 测出电流低于额定电流 15% 的时长(小时数)In

  • 测出电流介于额定电流 In 的 15 至 25% 之间所经历的时长(小时数)

  • 测出电流介于额定电流 In 的 26 至 35% 之间所经历的时长(小时数)

  • 测出电流介于额定电流 In 的 36 至 50% 之间所经历的时长(小时数)

  • 测出电流介于额定电流 In 的 51 至 79% 之间所经历的时长(小时数)

  • 测出电流介于额定电流 In 的 80 至 89% 之间所经历的时长(小时数)

  • 测出电流不低于额定电流 In 的 90% 所经历的时长(小时数)

数据可用性

负载信息监测数据可从 EcoStruxure Power Device 应用 中通过 NFC 连接获得。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.