DOCA0265ZH-07

监测断路器

简介

断路器监测包括监测其接通或中断电路的能力以及提供针对电气故障的保护。因此,MicroLogic Active 控制单元监测:

MicroLogic Active 控制单元检测到所列出的其中一个功能存在异常时,将生成一个事件,并显示橙色或红色弹出式屏幕以及相应的事件消息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.