DOCA0265ZH-07

监测通讯线圈

简介

线圈会因分/合闸操作次数的增加而磨损。建议定期检查线圈,以确定是否必须更换线圈。

为了有助于维护通信线圈,MicroLogic Active 控制单元会监控:

  • 诊断和通讯 MX1 分闸线圈(MX1 诊断与通讯)。

  • 诊断和通讯 XF 合闸线圈(XF 诊断与通讯)。

有关线圈维护的更多信息,请参阅 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南

前提条件

监控 MX1XF 通信线圈的前提条件与使用 ULP 有线通讯的前提条件相同。

工作原理

MicroLogic Active 控制单元:

  • 检查是否存在线圈。

  • 计算线圈执行的操作的次数。

  • 监控线圈内部电路的状态。

  • 当检测到线圈运行不正确或无法检测到线圈存在时,生成相关事件。

数据可用性

可通过有线通讯网络在服务器或远程控制器上查看通信线圈操作计数器。

预定义事件

监测通讯线圈可生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1460 (5216)

无效的自检 - MX1 线圈

诊断

0x1461 (5217)

未检测到 MX 线圈

诊断

0x1462 (5218)

无效的自检 - XF 线圈

诊断

0x1463 (5219)

未检测到 XF 线圈

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1460 (5216)

无效的自检 - MX1 线圈

计划更换 MX1 线圈。

0x1461 (5217)

未检测到 MX 线圈

检查 MX 线圈的连接。

0x1462 (5218)

无效的自检 - XF 线圈

计划更换 XF 线圈。

0x1463 (5219)

未检测到 XF 线圈

检查 XF 线圈的连接。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.