DOCA0265ZH-07

监测脱扣电路

简介

MicroLogic Active 控制单元加电时,它提供对下列项目的经常性监测:

  • 内部脱扣电路

  • 内部传感器连接(内部电流互感器、传感器插头、高效分断插头)

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 到 MicroLogic Active 控制单元的连接

  • ENCT 连接(外部中性线电流互感器)

注: 不监控机械机构。建议执行 Schneider Electric 计划的预防性维护。有关更多信息,请参阅 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南

工作原理:Ready LED

  1. Ready LED

监测结果通过 MicroLogic Active 控制单元正面的 Ready LED 指示,具体如下:

  • Ready LED 闪烁绿光:断路器的内部脱扣电路功能正常。

  • Ready LED 熄灭,指示以下两种情况之一:

    • MicroLogic Active 控制单元未通电。在这种情况下,使用 Mobile Power Pack 向控制单元供电。如果 Ready LED 仍然熄灭,请在 MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单 中的 报警/历史记录 > 活动报警中查阅活动事件的历史记录以诊断问题。

    • 检测到脱扣电路存在异常。请在 MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单 中的 报警/历史记录 > 活动报警中查阅活动事件的历史记录以诊断问题。

断路器状态

检测到脱扣电路异常之后,断路器有可能脱扣,也可能不脱扣,具体取决于检测到的异常类型。

无法读取传感器插头

MicroLogic Active 控制单元无法从传感器插头读取额定电流 In 时,将会生成无法读取传感器插头事件,并强制额定电流 In 的值:

  • In = 400 A(对于 MasterPacT MTZ1/MTZ2 断路器)

  • In = 800 A(对于 MasterPacT MTZ3 断路器)

基于 In 值的保护设置将相应地修改。

脱扣数据及其可用性

MicroLogic Active 控制单元记录下列关于脱扣功能的数据:

  • 总脱扣次数

  • 最近脱扣的名称和日期

脱扣数据可通过下列方法获得:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 NFCUSB OTG 连接。

  • 通过 Zigbee 无线通讯网络,适用于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

  • 使用有线通讯网络在服务器或远程控制器上

    预定义事件

    监测脱扣电路可生成下列事件:

    代码

    事件

    历史记录

    严重性

    0x4007 (16391)

    自诊断脱扣。更换控制单元

    脱扣

    高严重性与脱扣

    0x400A (16394)

    ENCT 断开脱扣

    脱扣

    高严重性与脱扣

    0x4033 (16435)

    电流传感器丢失。更换断路器

    脱扣

    高严重性与脱扣

    0x1400 (5120)

    自检 1。更换控制单元

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1404 (5124)

    控制单元温度过高

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1405 (5125)

    自检 3。更换控制单元

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1406 (5126)

    自检 4。更换控制单元

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1416 (5142)

    Mitop 已断开。致电 Schneider Electric 支持部门

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1402 (5122)

    电流传感器丢失。更换断路器。

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1403 (5123)

    ENCT 已断开连接

    诊断

    高严重性与脱扣

    0x1430 (5168)

    保护设置复位成出厂设置值

    诊断

    0x1409 (5129)

    无法读取传感器插头

    诊断

    0x1518 (5400)

    自检 6。更换控制单元。

    诊断

    建议操作

    代码

    事件

    建议操作

    0x4007 (16391)

    自诊断脱扣。更换控制单元

    更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric Support

    0x400A (16394)

    ENCT 断开脱扣

    检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线。

    0x4033 (16435)

    电流传感器丢失。更换断路器

    更换断路器。请联系 Schneider Electric Support

    0x1400 (5120)

    自检 1。更换控制单元

    更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric Support

    0x1404 (5124)

    控制单元温度过高

    降低断路器附近的环境温度。如果问题仍未解决,则更换 MicroLogic Active 控制单元。

    0x1405 (5125)

    自检 3。更换控制单元

    更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric Support

    0x1406 (5126)

    自检 4。更换控制单元

    更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric Support

    0x1416 (5142)

    Mitop 已断开。致电 Schneider Electric 支持部门

    请联系 Schneider Electric Support

    0x1402 (5122)

    电流传感器丢失。更换断路器。

    更换断路器。请联系 Schneider Electric Support

    0x1403 (5123)

    ENCT 已断开连接

    检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线。

    0x1430 (5168)

    保护设置复位成出厂设置值

    利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic Active 控制单元固件。否则,计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

    0x1409 (5129)

    无法读取传感器插头

    检查传感器插头和高效分断插头的连接。如果连接良好,但事件再次发生,则更换传感器插头或 MicroLogic Active 控制单元。

    0x1518 (5400)

    自检 6。更换控制单元。

    更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric Support

    有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

    复位脱扣事件

    有关在因 MicroLogic Active 自检检测到异常而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

    • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

    • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

    反馈
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.