DOCA0265ZH-07

树形导航模式

树形结构屏幕显示

采用“树形导航”模式手动导航 MicroLogic Active 控制单元菜单结构。“树形导航”模式启用下列操作:

  • 显示控制单元的测量值

  • 查看活动报警和事件历史记录

  • 查看维护项目和服务历史记录

  • 显示和编辑控制单元配置设置

  • 显示保护设置

树形导航从 树形导航菜单 开始:

单击下列各 2 级菜单上的链接可查看其内容:

1 级

2 级

树形导航菜单

报警/历史记录

维护

测量

配置

保护

导航菜单结构

使用 MicroLogic Active 控制单元面板正面的导航按钮在菜单结构中导航,并访问显示的值和可配置设置。

可以进行的操作如下所列,并通过示例进行说明:

  • 显示数据,如电能值

  • 复位数值或计数器,如复位最大 RMS 电流

  • 在列表中选择选项,如语言

  • 编辑数值,如标称电压

  • 确认弹出式消息,如弹出式脱扣消息

显示数据

下面的示例说明如何显示电能值:

步骤

操作

屏幕

1

若要访问 树形导航菜单

  • LSIG 主屏幕,按下任何导航按钮。

  • 在其它任何屏幕上,反复按 Back,直至到达 树形导航菜单

按向下按钮选择测量

2

OK测量菜单打开。

按向下按钮选择电能

3

OK电能菜单打开。

按向下按钮选择 E received

4

OK。显示 E received 屏幕。

5

要退出 E received 屏幕,按 Back 按钮以返回到电能菜单。

设置 PIN 码

可以使用 PIN 码来保护 MicroLogic Active 控制单元的关键功能和参数。有关 PIN 码使用的更多信息,请参阅 通过 HMI 管理访问

以下示例显示了如何设置 MicroLogic Active 控制单元的 PIN 码。

步骤

操作

屏幕

1

用一字螺丝刀撬开密封,掀开保护设置按钮的护罩。

2

按下保护设置按钮。

3

系统提示您创建 SecurityAdmin 帐户:

  • OK,创建 SecurityAdmin 帐户并设置 PIN 码。

  • 稍后再做以直接进入 LSIG 参数修改,无需创建 SecurityAdmin 帐户。

    在这种情况下,将直接转到步骤 11。

4

如果在步骤 3 中按下了 OK,则会打开 PIN 码设置屏幕。

5

按照以下方式设置新的 PIN 码:

  • 按向上和向下按钮可将所选数字增加或减少一。
  • OK 确认当前数字值,并移动到右侧的下一个数字。
  • Back 回到左侧前一个数字。

6

在到达最右边数位后,按 OK,确认 PIN 码。

7

PIN 码确认屏幕随即打开。

8

输入与步骤 5 相同的 PIN 码。

在到达最右边数位后,按 OK,确认新 PIN 码。

9

PIN 码更新通知屏幕随即打开。

10

OK

11

标准设置菜单打开。

12

关上并密封保护设置按钮的护罩。

复位数值

一些菜单显示的数值或计数器可以复位。下面的示例说明如何导航至最大 RMS 电流并进行复位:

步骤

操作

屏幕

1

若要访问 树形导航菜单

  • LSIG 主屏幕,按下任何导航按钮。

  • 在其它任何屏幕上,反复按 Back,直至到达 树形导航菜单

按向下按钮选择测量

2

OK测量菜单打开。

选择电流

3

OK电流菜单打开。

按向下按钮选择复位最大值

4

OK

系统将显示最后一次复位的日期和时间。

5

OK。复位确认屏幕打开。

在复位确认屏幕中,使用向上和向下按钮进行选择,然后在下列选项之一的弹出窗口中按确定

  • 确认,可复位最大 RMS 电流。

    在延迟之后,将显示新的复位日期和时间。按 Back 返回电流屏幕。

  • 取消,可返回电流屏幕而不复位值。

在列表中选择选项

一些菜单显示列表中的选项。下面的示例说明如何导航至语言选项并进行选择:

步骤

操作

屏幕

1

若要访问 树形导航菜单

  • LSIG 主屏幕,按下任何导航按钮。

  • 在其它任何屏幕上,反复按 Back,直至到达 树形导航菜单

按向下按钮选择配置

2

OK配置菜单打开。

选择概况

3

OK常规菜单随即打开。

选择语言

4

OK语言菜单随即打开。

5

按向上和向下按钮选择语言,然后按 OK

6

语言更改确认屏幕随即打开。

OK 确认您要更改为所选语言。

7

在延迟之后,选择的语言旁边出现确认勾选标记。

编辑和保存参数设置

编辑参数设置时,使用向上或向下按钮将设置一次增加或减小一步。

此功能适用于数字值和列表选项。

下面的示例说明如何编辑标称电压:

步骤

操作

屏幕

1

若要访问 树形导航菜单

  • LSIG 主屏幕,按下任何导航按钮。

  • 在其它任何屏幕上,反复按 Back,直至到达 树形导航菜单

按向下按钮选择配置

2

OK配置菜单打开。

按向下按钮选择网络

3

OK网络菜单打开。

选择电压

在本示例中,电压设置为 240 V

4

OK电压菜单打开。

按向上和向下按钮选择电压,然后按 OK

5

OK 返回网络菜单上并显示已验证的选定值。

在本示例中,新电压设置为 220 V

如果修改不成功,则会显示检测到错误消息。按下 OK 以确认该消息,然后会显示之前的菜单。

MicroLogic Active 控制单元执行保护测试

保护测试功能可模拟由以下原因引起的脱扣:

步骤

操作

屏幕

1

若要访问 树形导航菜单

  • LSIG 主屏幕,按下任何导航按钮。

  • 在其它任何屏幕上,反复按 Back,直至到达 树形导航菜单

按向下按钮选择维护

2

OK维护菜单打开。

选择保护测试

3

OK

如果已创建 SecurityAdmin 帐户,则会打开 PIN 码菜单。

如果尚未创建 SecurityAdmin 帐户,请参阅 设置 PIN 码

4

按照以下方式输入 PIN 码:

  • 按向上和向下按钮可将所选数字增加或减少一。
  • OK 确认当前数字值,并移动到右侧的下一个数字。
  • Back 回到左侧前一个数字。

5

在到达最右边数位后,按 OK,确认 PIN 码。

6

保护测试确认菜单随即打开。

OK,确认您要启动保护测试并使断路器脱扣。

7

从 5 秒开始倒计时至 1 秒。

8

  • 对于 MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元,会弹出 Ii 测试脱扣消息。

  • 对于 MicroLogic Active 6.0 控制单元,会弹出 Ig 测试脱扣消息。

OK 关闭弹出式脱扣消息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?