DOCA0265ZH-07

测试 BCIM 模块

藉由有线通讯,测试 BCIM 模块

如果存在 BCIM 模块,建议测试断路器通讯。

使用 Modbus 最终客户客户端来测试项目的通讯设备之间的通讯网络:

  • 通过 IFEEIFE Ethernet 接口连接到 Ethernet 网络的断路器。

  • 通过 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

  • 通过堆栈到 IFE Ethernet 服务器的 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

步骤

操作

1

在断路器处于合闸位置时,读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已合闸”。

2

按下断路器正面的分闸按钮。

3

读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已分闸”。

有关更多信息,请参阅 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

通过执行远程控制操作,来测试 BCIM 模块

如果存在 BCIM 模块且已启用断路器远程控制,建议测试远程控制操作。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

确保 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块已通电。

3

BCIM IO 通道连接到外部按钮:

  • BCIM IO 通道 1 用于分闸操作。

  • BCIM IO 通道 2 用于合闸操作。

4

MicroLogic Active 显示屏上的配置 > BCIM > IO 设置 > I/O 模式处,选择开/关

5

按下连接至 BCIM IO 通道 1 的外部按钮,以使断路器分闸。

6

检查断路器是否分闸。

7

按下连接至 BCIM IO 通道 2 的外部按钮,以使断路器合闸。

8

确认断路器已合闸。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?