DOCA0265ZH-07

分闸功能

简介

MicroLogic Active 控制单元可接收和处理电气分命令。分闸时将生成一个事件。

工作原理

分闸命令可通过下列方式发送:

  • 通过机械分闸按钮直接发送。

  • 通过外部分闸按钮本地发送,该按钮直接连接至或通过 BCIM 模块连接至 MX 通信分闸线圈

  • 通过 MicroLogic Active 控制单元管理的远程命令远程发送。

分闸命令优先于合闸命令。分闸命令活动期间,将不考虑任何合闸命令。

可维持外部按钮发出的 MNMX 线圈的分闸命令,以便强制断路器处于分闸位置并拒绝任何合闸命令。MicroLogic Active 分闸命令不可维持。

管理分闸功能

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

MicroLogic Active 控制单元管理通过下列方式发出的分闸命令:

下面的图形和表格概述了管理分闸指令的控制逻辑:

CB 合闸

断路器合闸

Auto Local

控制模式为 Auto Local

启用通过 BCIMMX 控制

启用通过 BCIM 模块对 MX 线圈的控制。

BCIM IO 模式 = 开/关

BCIM IO 模式参数设置为开/关

BCIM IO 分闸

来自连接到 BCIM 模块的分闸按钮的分闸指令

FDM121 分闸

来自 FDM121 显示器的分闸命令

Auto Remote

控制模式为 Auto Remote

COM 分闸

来自服务器或远程控制器的分闸指令

网页分闸

来自 IFE/EIFE 网页的分闸命令

分闸

MicroLogic Active 分闸命令(至 MX 通讯分闸线圈)

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1000 (4096)

断路器分闸

操作

0x0410 (1040)

分闸命令已发送到 MX 线圈

操作

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.