DOCA0265ZH-07

维护计划

@TW: topic shared between DOCA0305 Maintenance Guide, DOCA0306 End-user Procedures, DOCA0307 Manufacturer Procedures and DOCA0265 Mic Active User Guide

概述

MicroLogic Active 控制单元提供帮助安排预防性维护工作的信息。

它监控执行的维护计划并在制造商维护时间要到时生成事件来提醒。

工作原理

MicroLogic Active 控制单元会生成提示制造商维护时间到的事件。

制造商维护计划事件从断路器的装配日期开始计算。

预定义事件

该维护计划功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1482 (5250)

3 个月内的 计划制造商维护

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1482 (5250)

3 个月内的 计划制造商维护

计划在三个月内执行制造商预防性维护。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.