DOCA0265ZH-07

控制模式

@TW: Topic shared between Mic Act User Guide and MTZ1/MTZ2/MTZ3 Circuit Breaker User guides (DOCA0265, DOCA0284, DOCA0285)

简介

断路器控制模式是一种 MicroLogic Active 设置,它定义控制断路器操作的指令源。

有三种控制模式可供选择:ManualAuto LocalAuto Remote control mode。控制模式在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单配置 > 通讯中配置。

Manual control mode 中,只接受来自以下其中一种来源的操作指令:

  • 位于断路器正面的机械按钮。

  • 连接到 MN/MX/XF 线圈的外部按钮。

Auto Local control mode 中,操作员需要靠近断路器才能建立通讯。除了 Manual control mode 中接受的指令源外,Auto Local control mode 中还接受以下操作指令源。

  • FDM121 显示器

  • BCIM IO 通道

Auto Remote control mode 中,操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且接受通过有线通讯网络从远程源发出的指令。

除了 Manual control mode 中接受的指令源外,Auto Remote control mode 中还接受以下操作指令源。

  • IFE, EIFEIFM 接口

  • IFE/EIFE 网页

出厂设置的控制模式为 Manual control mode

通过通讯启用操作命令

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 不得将供电电压高于 250 Vac/dc 的 MX1XF 通信线圈与 BCIM 模块一起使用。
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

为了通过有线通讯启用操作指令,必须满足以下要求:

  • 必须满足使用 ULP 有线连接的前提条件

  • MicroLogic Active 控制单元必须处于 Auto Local control modeAuto Remote control mode 模式。

  • 必须启用通过 BCIM 模块对 MX/XF 通信线圈的控制。这在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单配置 > BCIM 中执行。

通过 BCIM IO 通道启用操作命令

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 不得将供电电压高于 250 Vac/dc 的 MX1XF 通信线圈与 BCIM 模块一起使用。
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

为了通过 BCIM IO 通道启用操作命令:

  • MicroLogic Active 控制单元必须处于 Auto Local control mode 模式。

  • BCIM 模块必须正确配置:

    • 必须启用通过 BCIM 模块对 MX/XF 线圈的控制。

    • BCIM 模块必须处于开/关 IO 模式

    BCIM 模块的配置在 MicroLogic Active 显示屏上 树形导航菜单配置 > BCIM 中完成。

基于控制模式的操作命令源

下表根据控制模式汇总了可用的操作指令源:

控制模式

指令类型和传送方法

机械

电气

藉由有线通讯

按钮

点到点(线圈)

BCIM IO

FDM121 显示器

通讯网络

IFE/EIFE 网页

Manual

Auto Local

Auto Remote

Manual Control Mode 中的操作

以下示例显示了 Manual control mode 下系统中可用的控制路径,该系统由 MicroLogic Active 控制单元、ULP 端口模块和 EIFE 接口组成。

A MicroLogic Active 控制单元

B ULP 端口模块

C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

D 断路器机构

Manual control mode 模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:标准、增强型或通信合闸线圈

    • MX:标准、增强型或通信分闸线圈

    • MN:标准或增强型欠压线圈

Auto Local Control Mode 中的操作

以下示例显示了 Auto Local control mode 下系统中可用的控制路径,该系统由 MicroLogic Active 控制单元、ULP 端口模块和 EIFE 接口组成。

ABCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元

B ULP 端口模块

C 连接至 BCIM IO 通道 1 的外部按钮

D 连接至 BCIM IO 通道 2 的外部按钮

E EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

F 断路器机构

Auto Local control mode 模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其直接连接到:

    • XF:通信合闸线圈

    • MX:通讯分闸线圈

    • MN:标准或增强型欠压线圈

  • 客户接入的外部按钮,其间接连接到:

    • MX 通信分闸线圈(经由 BCIM IO 通道 1)

    • XF 通信合闸线圈(经由 BCIM IO 通道 2)

  • FDM121 显示器

Auto Remote Control Mode 中的操作

以下示例显示了 Auto Remote control mode 下系统中可用的控制路径,该系统由 MicroLogic Active 控制单元、ULP 端口模块和 EIFE 接口组成。

ABCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元

B ULP 端口模块

C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

D 断路器机构

Auto Remote control mode 模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:通信合闸线圈

    • MX:通讯分闸线圈

    • MN:标准或增强型欠压线圈

  • 有线通讯网络

  • 通过 IFE/EIFE 网页执行远程命令

设置并显示控制模式

控制模式在 MicroLogic Active 显示屏上显示,并从 树形导航菜单配置 > 通讯 > 控制模式中配置。

预定义事件

对控制模式设置的更改会导致生成以下事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1002 (4098)

手动模式已启用

操作

0x1004 (4100)

本地模式已启用

操作

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.