DOCA0265ZH-07

事件通知

简介

高严重性事件(包括脱扣)和中等严重性事件通过 MicroLogic Active 控制单元上的弹出式屏幕进行通知。

脱扣事件通过 SDE1 标准故障脱扣指示触点和 SDE2 选配故障脱扣指示触点进行通知。

此外,事件可配置为通过下列方式进行通知:

  • 带选配模块 BCIM

  • 通过 IFEEIFE 以太网界面发出的电子邮件。

  • 通过 Panel Server 发送的电子邮件。

弹出式屏幕

所有高严重性事件和中等严重性事件均会在 MicroLogic Active 显示屏上生成弹出式通知屏幕:

  • 红色弹出式屏幕指示脱扣或高严重性事件,需要立即注意。

  • 橙色弹出式屏幕指示中等严重性事件,建议采取措施。

BCIM 模块通知

当配置为报警模式时,可选的 BCIM 模块可用于指示报警状态。

BCIM 模块配有两个输出,用于在报警处于活动状态时,激活外部指示灯。

要将 BCIM 模块配置为报警模式,请在 MicroLogic Active 显示屏的 配置 > BCIM中设置 BCIM 参数,具体如下:

  • BCIM =

  • IO 设置 > IO 模式 = 报警

  • 从以下事件中选择要在每个 IO 通道上指示的事件:

BCIM 通道

IO 通道报警

事件

代码

IO 通道 1

长延时(启动)

Ir 启动 (I > 105% Ir)

0x6200 (25088)

短延时(启动)

Isd 启动

0x6201 (25089)

接地故障(启动)

Ig 启动

0x6203 (25091)

IO 通道 2

长延时(脱扣)

长延时 (Ir) 脱扣

0x4000 (16384)

短延时(脱扣)

短延时 (Isd) 脱扣

0x4001 (16385)

瞬时(脱扣)

瞬时 (Ii) 脱扣

0x4002 (16386)

接地故障(脱扣)

接地故障 (Ig) 脱扣

0x4003 (16387)

来自 IFE/EIFE 接口的电子邮件通知

IFEEIFE 页面允许选择事件以通过电子邮件进行通知。电子邮件通知不是缺省配置。

有关详细信息,请参阅相关文档

  • Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

  • Enerlin'X IFE - 用于单个 IEC 断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

来自 Panel Server 的电子邮件通知

对于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元,可将最后一个事件配置为通过面板服务器发送电子邮件通知。电子邮件通知不是缺省配置。有关更多信息,请参阅 DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - 用户指南
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.