DOCA0265ZH-07

帮助

简介

MicroLogic Active 显示屏上的帮助菜单可提供 MicroLogic Active 控制单元上安装的微处理器的固件版本方面的信息。固件更新通过 EcoStruxure Power Commission 软件管理。

数据可用性

固件版本通过以下方式提供:

  • MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单 中的:维护 > 帮助 > 固件版本

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

  • 使用有线通讯网络在服务器或远程控制器上

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.