DOCA0265ZH-07

日期与时间

简介

MicroLogic Active 日期和时间用于事件时间戳,以便提供时间顺序。

MicroLogic Active 控制单元和智能模块单元 (IMU) 的其他 ULP 模块(BCIM 模块、EIFEIFM 接口)的日期和时间同步。设置一个模块的日期和时间即可设置 IMU 的所有模块的日期和时间。

注: MicroLogic Active 控制单元的内部电池被移除且控制单元没有其他电源时,MicroLogic Active 和其他 ULP 模块的日期和时间将自动复位为缺省日期值(2000 年 1 月 1 日)。

手动设置日期和时间

可以手动设置 MicroLogic Active 日期和时间:

  • MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单配置 > 常规 > 日期和时间进行设置。

  • 使用连接到 IFM 或 EIFE 网页的 Web 浏览器进行设置。

预定义事件

手动设置日期和时间时生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1107 (4359)

日期与时间已设置

操作

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.