DOCA0265ZH-07

保护设置指南

简介

过流保护设置取决于设备短路计算和电气故障计算。设置指南不得取代这些计算。

配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器能够灵活设置所需的过流保护,同时在必要时保持瞬时现象(如,变压器或电机的浪涌电流)下的选择性和稳定性。

对于每一种电路,设备设计人员必须提供下列数据:

  • Iz:电路的连续电流容量(根据 IEC 60364-5-52 或国家接线规则)。电流承载能力在美国国家电器规程 (NFPA 70) 中称为安培容量。

  • Ifault min:电路末端的最小电气故障电流(取决于接地系统)

  • Tmax short-circuit:最大短路电流的最长时间

提供下列保护的设置指南:

  • 长延时过流保护

  • 短延时过流保护

  • 瞬时过流保护

过流保护设置指南(按应用)

下表列出了按应用分类的过流保护设置指南:

应用

MicroLogic Active 2.0

MicroLogic Active 5.0, 6.0(1)

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)(有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备)

Ir = Iz

tr ≤ 24 秒

Isd ≤ Ifault min

仅可选择 ComPacT NSXmComPacT NSX 馈电设备。

Ir = Iz

tr ≤ 24 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd < Tmax short-circuit

tsd > 下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器的 tsd (2)

Ii 模式:关闭

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)(无其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备)

Ir = Iz

tr ≤ 24 秒

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 24 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Ii 模式:开启

Ii = Isd

发电机输出具有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

Ir = Iz

tr ≤ 1 秒

Isd ≤ Ifault min

仅可选择 ComPacT NSXmComPacT NSX 馈电设备。

Ir = Iz

tr ≤ 1 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd > 下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器的 tsd (2)

Ii 模式:关闭

发电机输出没有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

Ir = Iz

tr ≤ 1 秒

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 1 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Ii 模式:开启

Ii = Isd

馈线具有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器

Ir = Iz

tr ≤ 16 秒

Isd ≤ Ifault min

仅可选择 ComPacT NSXmComPacT NSX 馈电设备。

Ir = Iz

tr ≤ 16 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd > 下游断路器的 tsd (2)

Ii 模式:关闭

馈线没有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

Ir = Iz

tr ≤ 16 秒

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 16 秒

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Ii 模式:开启

Ii = Isd

电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)(无其他下游断路器)

Ir = Iz

tr ≤ 8 秒

Isd = 1.5-2 x In ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 16 秒

Isd = 1.5-2 x In ≤ Ifault min

tsd = 0

Ii 模式:开启

Ii = 2-3 x In

ERMS 设置

Ii_ERMS = 1.5 x Ir

Ii_ERMS = 2 x In

(1) 接地故障保护取决于接地系统和当地法规。原则上,在保持不受永久或瞬时漏电流干扰的前提下,对接地故障的灵敏度应尽可能低。接地故障时间延迟允许选择启用下游设备。

(2) 当 tsd > 0 时,根据美国国家电器规程 NFPA 70 (240.87)(2011 版)对美国境内使用的规定,需要使用故障消除时间缩短系统,如 ZSIERMS。有关 ERMS 设置,请参阅相关指南。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.