DOCA0265ZH-07

健康状态

简介

可通过以下功能确定断路器健康状态:

断路器的健康状态显示在健康状态屏幕和状态栏上。

有关更多信息,请参阅事件的列表

健康状态屏幕

健康状态屏幕显示下列屏幕之一:

健康状态良好(绿色)

中等严重性,检测到需采取非紧急措施的报警(橙色)

高严重性,检测到需立即采取纠正措施的报警(红色)

状态

状态栏:

  • 在正常工作条件下亮起绿色。

  • 如果为需要采取非紧急维护措施的中等严重性报警,则亮起橙色。

  • 如果为需要立即采取维护措施的高严重性报警,则亮起红色。

  • 发生脱扣事件时闪烁红光。

数据可用性

健康状态可通过以下方式获得:

  • 快速查看滚动期间在 MicroLogic Active HMI 健康状态屏幕上。

  • 通过 Zigbee 无线通讯网络,适用于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

  • 使用有线通讯网络在服务器或远程控制器上

当检测到高严重性或中等严重性事件时,将显示弹出式屏幕。如果通过按下 OK 确认弹出窗口,则显示屏会返回快速查看滚动,并且再次显示健康状态屏幕。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.