DOCA0265ZH-07

MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护装备 (PPE) 并遵循电气作业安全规程。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只能由经认证的 Schneider Electric 服务代表 或经认证的 Schneider Electric 合作伙伴执行制造商维护和维修活动。认证要求参加其中一个 Schneider Electric 培训中心的制造商培训。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、抽架和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

说明

操作

更换 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备中的 MicroLogic Active 控制单元之前执行初步操作。

目标

使用 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备前,将其置于安全环境中。

必要的工具

PZ3 螺丝刀

参考文档

DOCA0285•• MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

固定式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作

使用设备前,务必按下分闸按钮,手动使断路器分闸。在断路器已合闸的情况下拆卸 MicroLogic Active 控制单元时,这有助于防止断路器自动分闸。

步骤

操作

1

在设备表面或内部作业之前,请关闭设备的全部电源。

2

使用规格适当的电压传感设备确认电源已关闭。

3

按下分闸按钮,使设备分闸。

4

确认位置指示器显示设备处于 OFF 状态,并且机构已释能。

5

移除设备的前罩。

抽出式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作

危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使用设备前,务必按下分闸按钮,手动使断路器分闸。在断路器已合闸的情况下拆卸 MicroLogic Active 控制单元时,这有助于防止断路器自动分闸。

步骤

操作

1

在设备表面或内部作业之前,请关闭设备的全部电源。

2

使用规格适当的电压传感设备确认电源已关闭。

3

按下分闸按钮,使设备分闸。

4

确认位置指示器显示设备处于 OFF 状态,并且机构已释能。

5

摇出设备,确认其处于退出位置。

6

从抽架中移除设备。

7

移除设备的前罩。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.