DOCA0265ZH-07

维护菜单

描述

维护菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

树形导航菜单

维护

帮助

显示有关MicroLogic Active 控制单元的固件版本的信息。

健康状态

描述断路器的健康状态。

保护测试

MicroLogic Active HMI 上执行保护测试。

更换

在更换用 MicroLogic Active 控制单元中设置断路器信息。

Zigbee

执行 Zigbee 无线通讯测试(仅用于认证)。

帮助

帮助菜单显示下列数据:

3 级

4 级

功能说明

帮助

固件版本

以格式 aaa.bbb.ccc 显示 MicroLogic Active 固件版本。

注: 也可以查看关键保护版本,但只有在 Schneider Electric 客服中心提出要求时,才会用到此选项。

健康状态

健康状态菜单显示下列数据:

3 级

4 级

功能说明

健康状态

触点磨损

显示触点磨损百分比

更换

更换菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

功能说明

更换

制造商 维护

上次制造商维护

设置自上次制造商维护后所经过的月数。

触点磨损

触头磨损预设

设置触点磨损百分比。

ID

范围

选择断路器系列。

额定值

选择断路器额定值。

性能

选择断路器性能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?