DOCA0265ZH-07

执行次级注入测试

描述

建议执行次级注入测试,以检查长延时、短延时和瞬时过流保护功能。通过运行 EcoStruxure Power Commission 软件的自动脱扣曲线测试功能来执行次级注入测试。

准备次级注入测试

二次注射测试的必要工具:

  • 运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

  • 如要测试 MasterPacT MTZ 断路器中的标准 MicroLogic Active 控制单元:

    • USB-AUSB-C 电缆(RS PRO,型号:251-3298)

  • 如要测试 MasterPacT NT/NW 断路器中的改型 MicroLogic Active 控制单元:

    • 功能测试和隔离模块(型号 LV910200SP)

执行次级注入测试

按照以下步骤,使用仿真二级注入,运行自动脱扣曲线测试。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。

3

对于 MasterPacT MTZ 断路器中的标准 MicroLogic Active 控制单元:

  • 利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。

对于 MasterPacT NT/NW 断路器中的改型 MicroLogic Active 控制单元:

  • 藉由功能测试和隔离模块,将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制器的正面。

4

EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。

5

设备检查部分中,单击设备选项卡。

6

选择自动脱扣测试部分。

7

选择预先配置的测试点

8

选择要测试的过流保护。

9

单击运行测试

10

确认断路器脱扣。

11

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

12

检查相关脱扣原因 LED 是否闪烁红光。

13

检查 SDE 触点是否已切换。

14

测试结束后,复位断路器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.