DOCA0265ZH-07

短延时过流保护(S 或 ANSI 50TD/51

简介

短延时过流保护有助于以全面的保护级别保护设备免受相对相短路、相对中性线短路和相对地短路的损坏。它包括两个特性,定时和反时,它们取决于 I²t 设置的状态。

可用性

下列设备提供短延时过流保护:

  • IEC 标准的 MicroLogic Active 5.0 和 6.0 控制单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

短延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。

工作原理

短延时过流阈值 Isd 设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,当达到短延时过流时间延迟时断路器脱扣。

短延时过流时间延迟 tsd 设定时间长度,在此期间,断路器承载短延时过流阈值范围之内的短路电流。

可以将短延时过流时间延迟调整至:

  • 四个设定值(I²t ON)。

    • 最大 10 Ir,脱扣曲线为反时限曲线。时间延迟随着电流增加而减少。

    • 超过 10 Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

  • 五个设定值(I²t OFF)。脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

短延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流,最多 15 次谐波。

为了在间歇性故障时脱扣,控制单元累积短延时脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。

设置保护

短延时过流保护设置为:

  • Isd:短延时过流保护阈值

  • tsd:短延时过流保护时间延迟

  • I²t (tsd):短延时过流保护曲线(I²t ONI²t OFF

保护设置可通过两种模式配置:

  • 快速设置模式用于配置快速保护设置

  • 微调模式用于配置精细保护设置

快速保护设置

在以下情况下,快速保护设置可用:

设置

单位

数值

出厂设置

精度

Isd

A

(1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10) x Ir

1.5 x Ir

+/- 10%

tsd (I²t ON)

s

0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 / 0.8

I²t OFF/0

tsd (I²t OFF)

s

0 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 / 0.8

有关详细信息,请参阅设置指南

精细保护设置

精细保护设置可用:

  • 在微调模式下,在 MicroLogic Active HMI

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

设置

单位

数值

出厂设置

精度

Isd

A

1.5-10 x Ir (步长 0.1 x Ir)

1.5 x Ir

+/- 10%

tsd (I²t ON)

s

0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 / 0.8

I²t OFF/0

+/- 10%

tsd (I²t OFF)

s

0 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 / 0.8

有关详细信息,请参阅设置指南

10 x Ir 时的运行时间

短延时保护的运行时间取决于 tsd 时间延迟。它们适用于 I²t ONOFF

tsd 时间延迟

0 s

0.1 s

0.2 s

0.3 s

0.4 s

0.6 s

0.8 s

不脱扣时间

> 0.02 s

> 0.08 s

> 0.14 s

> 0.23 s

> 0.35 s

> 0.55 s

> 0.71 s

最长分断时间

< 0.08 s

< 0.14 s

< 0.20 s

< 0.32 s

< 0.50 s

< 0.63 s

< 0.80 s

区域选择联锁 (ZSI)

关于 ZSI 特性和区域选择联锁功能的外部接线有专门说明

如果 ZSI IN 未设置为 1(Z3Z4 端子之间开路),最长分断时间为 0.08 秒,与 tsd 设置值无关。

当 ZSI IN 设定为 1 且连接了下游设备的 ZSI OUT 时(或者当未使用 ZSI 功能且 Z3Z4 端子之间有跳线时),使用 tsd 时间延迟。

Isd 阈值激活 ZSI OUT(Z1Z2 端子)。

注: MasterPacT MTZ 断路器出厂时 Z3 和 Z4 之间已安装跳线。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x4001 (16385)

短延时 (Isd) 脱扣

脱扣

0x6201 (25089)

Isd 启动

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x4001 (16385)

短延时 (Isd) 脱扣

复位断路器。请参阅 复位脱扣事件

0x6201 (25089)

Isd 启动

无需操作。仅供参考。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.