DOCA0265ZH-07

脱扣信息/测试/复位按钮

执行以下功能:

  • 脱扣信息

  • 测试内部电池并检查脱扣原因 LED 功能

  • 复位锁存事件

脱扣信息

在脱扣事件后,按住 不到 3 秒,以了解有关脱扣原因的信息。

发生脱扣事件时,相关脱扣原因 LED 会在 2 小时后熄灭。要使脱扣原因 LED 重新亮起,请按 不到 3 秒。

测试

在任何时候按住 不到 3 秒,即可测试内部电池并检查脱扣原因 LED 指示灯功能。

脱扣原因 LED 熄灭一秒,然后执行以下操作之一:

  • 亮起:电池正常。

  • 连续闪烁:电池寿命即将耗尽。更换电池

  • 未亮:检查塑料电池条是否已正确移除。如果已正确移除电池条,但 LED 灯仍不亮,则更换电池

注: 更换内部电池后,必须立即执行此测试,以检查新电池是否正常工作。这可在内部电池生命周期内的任何时间执行。

复位

按住 超过 3 秒以复位锁存事件,例如脱扣事件。

脱扣原因 LED 熄灭,状态栏恢复为绿色。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.