DOCA0265ZH-07

过压保护 (ANSI 59)

简介

过压保护 (ANSI 59) 功能不断监测系统电压。如果系统的电压等级超出其接受限制,便可以根据过压保护装置提供的信息,采取相应的操作,恢复系统的良好运行。

过压保护装置提供的信息可用来根据需要生成报警和断路器脱扣。通过对线电压和相电压的持续监测,可以在异常或者关键情况(如负载减载、电源切换以及发电机紧急启动)下采取适当措施,保障系统运行。

前提条件

过压保护需要使用外部 24 Vdc 电源。

过压保护兼容:

工作原理

过压保护功能监测三个线电压(V12V23V31)或三个相电压(V1NV2NV3N)。

过压保护有两种保护模式:

  • 单相:每个电压独立监测。过压保护功能检测三个受监测的电压中的一者何时达到阈值 Vmax。

  • 三相:三个电压一起监测。过压保护功能检测全部三个受监测的电压何时达到阈值 Vmax。

过压保护功能的操作根据可设置的时间延迟 tVmax 来延迟。

可分别启用或禁用每相或全部相的每种过压保护模式。

设置保护

过压保护的设置:

  • 激活。禁用或启用并配置过压保护模式

    • OFF:禁用过压保护

    • 单相:当三相电压中的一者达到阈值 Vmax 时,激活过压保护 (ANSI 59-1)

    • 三相:当全部三相的电压都达到阈值 Vmax 时,激活过压保护 (ANSI 59-2)

    • 两者:当三相电压中的一者或者全部达到阈值 Vmax 时,激活过压保护

  • 操作。选择激活过压保护时要采取的措施:

    • 脱扣:超过电压阈值和时间延迟时,断路器脱扣

    • 报警:在断路器不脱扣的情况下生成报警

  • 类型。选择要监测的电压类型:

    • VLL 线电压选择

    • VLN 相电压选择(该设置仅适用于已连接并配置了 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器)

  • Vmax:过压保护的阈值

  • tVmax:过压保护的时间延迟

可以在 MicroLogic Active 显示屏上进行设置,方法是从 树形导航菜单 导航至保护 > 高级保护 > 过压并按编辑设置

只有微调模式可用于配置过压保护设置。

保护设置

设置

数值

出厂设置

激活

关闭 / 单相 / 三相 / 两者

关闭

操作

报警 / 脱扣

报警

类型

VLL / VLN

VLL

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

Vmax

V

100-1200

1

100

tVmax

s

1-100

1

1

保护特性

过压保护的特性:

  • 定时限延迟

  • 瞬时复位时间

  • 滞后:固定为 98%

  • 在时间延时设置为 1 秒情况下的最长分断时间为 140 毫秒

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x4011 (16401)

单相过压保护脱扣

脱扣

0x6211 (25105)

单相过压启动

保护

0x6311 (25361)

单相过压运行

保护

0x402B (16427)

三相过压保护脱扣

脱扣

0x622B (25131)

三相全部过压启动

保护

0x632B (25387)

三相全部过压运行

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护激活时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。当保护操作参数设置为“报警”时,不生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x4011 (16401)

单相过压保护脱扣

复位断路器。

0x402B (16427)

三相过压保护脱扣

复位断路器。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.