DOCA0265ZH-07

节能维护设置 (ERMS)

简介

ERMS 功能用于降低瞬时过流保护设置,以便断路器能够在发生短路时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短短路与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。

ERMS 功能已启用时,ERMS 保护设置取代标准瞬时过流保护设置。

可用性

ERMS 功能适用于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元。

要通过外部选择开关使用 ERMS 功能,必须在断路器中选装 BCIM 模块,并将此模块配置为 ERMS 模式。请参见 ERMS 模式下的 BCIM 模块

工作原理

可通过 ERMS 按钮或连接到 BCIM 模块的外部选择开关,来启用或禁用 ERMS 功能。

ERMS 功能已启用的情况下:

  • ERMS LED (A) 亮蓝灯。

  • LSIG 主屏幕 为蓝色。

  • “快速查看”屏幕为蓝色。

  • 所有其他屏幕都不为蓝色。

用例示例

电气系统的运行条件应遵守相应的国家规定(例如,美国 NPFA70E 和欧洲 EN 50110)。这些规定要求在进行任何操作之前先评估电气风险。评估必须指定何时应该实施和启用 ERMS 功能。

电气系统在可能的情况下都应断电。在未关闭和固定配电盘的所有门或面板的情况下,在带电部件附近工作时,可启用 ERMS 功能来减少短路故障造成的影响。必须针对每种情况执行特定的风险评估,即使在使用 ERMS 功能时也是如此。

下表给出了在配电盘内部或附近的使用用例,在这些情况下建议启用 ERMS 功能。这些建议基于如下假设而提出:

  • ERMS 功能嵌入在相关配电盘供电侧的上游设备中。

  • 配电盘只有一个电源。

操作

位置

在配电盘的备用槽中添加设备

配电盘内

热检查

配电盘内

在配电盘内测量读数,需要打开门或面板

配电盘内

使用便携设备进行测量(例如,是否有电压、相位旋转、电能质量)

配电盘内

设备初次加电或再次加电

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

使用挂锁或钥匙解锁设备

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

设备合闸

在电气室中,距配电盘的距离小于 0.3 m (12 in)

启用 ERMS 功能

危险
ERMS 状态错误的风险
  • 不要依赖 BCIM IO 端口所指示的 ERMS 状态。
  • 在设备上或设备内部工作之前,请使用 MicroLogic Active 控制单元上的蓝色 ERMS LED 来检查 ERMS 的状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

可以通过以下方式 启用 ERMS 功能:

禁用 ERMS 功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

ERMS 功能必须通过启用了此功能的接口来禁用:

  • 如果通过 ERMS 按钮启用,则必须通过 ERMS 按钮禁用。请参阅 禁用 ERMS 功能

  • 如果此功能通过连接到 BCIM 模块的外部选择开关启用,则必须也通过外部选择开关禁用。

ERMS 模式下的 BCIM 模块

当配置为 ERMS 模式时,可选的 BCIM 模块可与外部可锁定选择开关配合使用,以启用或禁用 ERMS 功能。

BCIM 模块配有:

  • 连接至 ERMS 选择开关的输入,此输入具有以下特性:

    • 输入通电后,ERMS 功能禁用。

    • 输入未通电时,ERMS 功能启用。

  • 用于在 ERMS 功能已启用的情况下激活外部指示灯的输出。

ERMS 功能通过转动外部选择开关来启用。

要将 BCIM 模块配置为 ERMS 模式,请在 MicroLogic Active 显示屏的 树形导航菜单 配置 > BCIM 中设置 BCIM 参数,具体如下:

  • BCIM =

  • IO 设置 > IO 模式 = ERMS

其他 BCIM 参数对 ERMS 功能没有影响。

有关详细信息,请参阅 BCIM 配置

ERMS 设置

ERMS 功能已启用时,标准瞬时过流保护设置被缺省 ERMS 瞬时过流保护设置覆盖:

保护功能

设置

单位

缺省 ERMS

MicroLogic Active 类型

瞬时过流保护

Ii

A

2.0 x In

MicroLogic Active 5.0 and 6.0

1.5 x Ir

MicroLogic Active 2.0

瞬时过流保护的缺省 ERMS 设置无法修改。

其他保护功能使用标准保护设置。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x0C03 (3075)

ERMS 已启用

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.