Accès aux pages Web de l’appareil
-
Les pages Web sont accessibles par le biais du port Ethernet de l’appareil. Il est donc nécessaire de configurer correctement ce port.
-
Vous devez obligatoirement changer le mot de passe par défaut lorsque vous accédez aux pages Web pour la première fois. Vous ne pourrez pas naviguer sur les pages Web tant que vous n’aurez pas changé le mot de passe par défaut.
-
Le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères, avec au moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1 caractère spécial.
- Ouvrez un navigateur Web et entrez l’adresse IP de l’appareil dans la barre d’adresse.
- Saisissez le nom d’utilisateur (par défaut : Administrator) et
le mot de passe (par défaut : Adresse
MAC unique pour chaque compteur).NOTE: Entrez l’adresse MAC de l’appareil sans les deux points et tout en majuscules (par exemple, si l’adresse MAC de l’appareil est 00:80:f4:02:14:38, le mot de passe sera 0080F4021438).
AVERTISSEMENT
COMPROMIS POTENTIEL DE DISPONIBILITÉ, D'INTÉGRITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈMEIl est recommandé de changer le mot de passe par défaut.Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’accès aux pages Web par du personnel non autorisé. - Cliquez sur Connexion.
- Utilisez les menus et onglets pour sélectionner et
afficher les différentes pages Web de l’appareil.NOTE: Si votre session utilisateur reste inactive pendant 10 minutes ou plus, vous serez déconnecté et devrez vous reconnecter pour accéder aux pages Web.
- Cliquez sur Déconnexion pour quitter les pages Web de l’appareil.