Valeur moyenne sur intervalle de temps
Vous sélectionnez ou configurez la manière dont l’appareil traite cet intervalle parmi les méthodes suivantes :
Type | Description |
---|---|
Intervalle glissant temporisé | Sélectionnez un intervalle entre 1 et 60 minutes (par incréments d’une minute). Si l’intervalle se situe entre 1 et 15 minutes, le calcul de la moyenne sera mis à jour toutes les 15 secondes. Si l’intervalle se situe entre 16 et 60 minutes, le calcul de la moyenne sera mis à jour toutes les 60 secondes. L’appareil affiche la valeur moyenne pour le dernier intervalle révolu. |
Intervalle temporisé | Sélectionnez un intervalle entre 1 et 60 minutes (par incréments d’une minute). L’appareil calcule et met à jour la moyenne à la fin de chaque intervalle. |
Intervalle tournant temporisé | Sélectionnez un intervalle et un sous-intervalle. Le sous-intervalle doit diviser uniformément l’intervalle (par exemple, trois sous-intervalles de 5 minutes pour un intervalle de 15 minutes). La valeur moyenne est mise à jour à la fin de chaque sous-intervalle. L’appareil affiche la valeur moyenne pour le dernier intervalle révolu. |
Exemple de valeur moyenne sur intervalle de temps
L’illustration suivante montre les différentes façons de calculer la puissance moyenne à l’aide de la méthode par intervalle de temps. Dans cet exemple, l’intervalle est de 15 minutes.