HRB1684302-15

Pages Web par défaut

L'appareil comprend un ensemble de pages Web par défaut qui vous permet de visualiser les valeurs de base d'énergie et de qualité de puissance, des informations sur les E/S et les alarmes, ainsi que les journaux de données et de maintenance.

De plus, vous pouvez utiliser les pages Web pour configurer un certain nombre de paramètres.

Surveillance

Cet onglet permet d’accéder aux pages Web suivantes :

Page Web Description

Mesures de base

  • Mesures de base comme Courant de charge, Puissance et Tension sur les cadrans et les tableaux de l’afficheur

  • Valeurs moyennes du courant et de la puissance, y compris la dernière, l’actuelle et la valeur de crête

  • Valeurs accumulées d’énergie et date/heure de la dernière réinitialisation

Courant résiduel (RCM)*

Valeurs de mesure instantanées du courant résiduel

Qualité d’énergie

Valeurs de THD et de déséquilibre pour le courant et la tension.

Alarmes actives *

Il s’agit d’une liste d’événements d’alarme actifs (non acquittés), avec horodatage de chaque événement, indication de la valeur à l’origine de l’alarme (activation) et description du type d’événement.

Historique des alarmes *

Il s’agit d’une liste historique d’événements d’alarme (acquittés), avec horodatage de chaque événement, indication de la valeur à l’origine de l’alarme (activation) et description du type d’événement.

Entrée/sorties*

État actuel des entrées/sorties logiques et de entrées analogiques.

Journaux de données

Liste horodatée des données enregistrées dans le journal de l’appareil (énergie fournie en Wh, varh et VAh).

Captures d’onde*

Affiche les enregistrements de capture d’onde causés par des événements de creux/pointes.
* Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500  / PM5600  / PM5700 pour la disponibilité.

Diagnostics

Cet onglet vous permet de visionner les pages Web suivantes :

Page Web Description
Informations du compteur Affiche le modèle, le numéro de série et la date de fabrication de l'appareil, ainsi que des informations sur les numéros de version du logiciel embarqué (OS, RS, Ethernet, Langue et FPGA)
Communications *

Contient des informations de diagnostics pour Ethernet, serveur HTTP, client HTTP, serveur Modbus et serveur SMTP, utiles pour résoudre les problèmes de communication.

Affiche l’heure actuelle de l’appareil et l’heure du dernier démarrage.

Registres Vous permet de lire un bloc spécifié des registres Modbus depuis l'appareil ou depuis un dispositif esclave lorsque le compteur agit en tant que passerelle.

Maintenance

Cet onglet vous permet de visionner la page Web Journal de Maintenance.

La page Journal de maintenance affiche les événements enregistrés concernant l’appareil, notamment les modifications de la configuration de l’appareil. Chaque événement est horodaté. Le champ Type d'événement fournit une brève description du changement et le champ Cause de l'événement précise ce qui a déclenché l'événement.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?