Exemples de calcul
Un réseau en étoile triphasé équilibré utilise des TT 480:120 V et des TC 100:5 A. Les signaux du côté secondaire sont de 119 V phase-neutre et de 4,99 A, avec un facteur de puissance de 0,85. La fréquence de sortie impulsionnelle souhaitée est de 20 Hz (20 impulsions par seconde).
-
À pleine charge (200 % du courant nominal = 10 A) et avec un facteur de puissance (FP = 1), calculez la puissance totale de sortie maximale (Pmax) :
-
Calcul de la fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :
-
Vérifiez la fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant et des sorties numériques :
-
47,2 Hz ≤ fréquence d'impulsion maximale du voyant (2,5 kHz)
-
47,2 Hz > fréquence d'impulsion maximale de sortie numérique (25 Hz)
NOTE: La fréquence d’impulsion maximale est comprise dans les limites d’impulsion d’énergie du voyant. En revanche, la fréquence d’impulsion maximale est supérieure aux limites d’impulsion d’énergie de la sortie numérique. Des fréquences de sortie impulsionnelle supérieures à 25 Hz satureraient la sortie numérique, qui s’arrêterait de pulser. Dans cet exemple, vous pouvez donc seulement utiliser le voyant pour les impulsions d’énergie. -
Ajustements pour permettre les impulsions d’énergie par les sorties numériques
Si vous souhaitez utiliser la sortie numérique, vous devez réduire la fréquence d`impulsion de sortie pour qu’elle reste dans les limites.
Selon les valeurs de l’exemple ci-dessus, la constante
d’impulsion maximale pour la sortie numérique est :
-
Réglez la constante d'impulsion (K) sur une valeur inférieure à Kmax, par exemple, 300 impulsions/KWh. Calcul de la nouvelle fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :
-
Vérifiez la nouvelle fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant et des sorties numériques :
-
23,8 Hz ≤ fréquence d'impulsion maximale du voyant (2,5 kHz)
-
23,8 Hz ≤ fréquence maximale de sortie numérique (25 Hz)
-
-
Réglez la nouvelle constante d'impulsion (K) sur votre appareil.