HRB1684302-17

FTP

Votre compteur est équipé d’un serveur FTP interne permettant de charger des fichiers et de mettre à niveau le compteur et ses accessoires.

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole client-serveur normalisé servant à transférer des fichiers sur les réseaux Ethernet.

NOTE: Pour utiliser le service FTP pour les versions du logiciel embarqué mentionnées dans la colonne (C) du tableau Modèles d’appareil et versions du logiciel embarqué, l’utilisateur doit avoir accédé à la page Web de l’appareil et défini les identifiants du compte utilisateur au moins une fois. Si cela est déjà fait, activez le FTP (sécurisé ou non) par le biais de la page Web, de l’afficheur de l’appareil ou de ION Setup. Par la suite, vous pouvez utiliser les identifiants valides du compte utilisateur Administrateur pour accéder au serveur FTP. Une fois le service FTP activé, assurez-vous que l’écran de l’appareil affiche la page Récapitulatif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?