HRB1684302-15

Exigences pour la mise à niveau de l’appareil avec les pages Web

NOTE: Pour la méthode de mise à niveau du logiciel embarqué applicable à votre modèle d’appareil et à la version du logiciel embarqué, reportez-vous au tableau Modèles de compteurs, versions du logiciel embarqué et méthodes de mise à niveau du logiciel embarqué.

Voici la configuration requise pour la mise à niveau du logiciel embarqué :

  • Package compatible le plus récent de mise à niveau du logiciel embarqué (téléchargez le dernier package de mise à niveau du logiciel embarqué sur www.se.com ).

  • PC sous Windows 10 ou version ultérieure, connecté à l’appareil sur réseau Ethernet.

  • Alimentation ininterrompue de l’entrée d’alimentation dédiée de l’appareil, avec communication Ethernet stable.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?