HRB1684302-16

Objets Entrée multiétat

Les objets Entrée multiétat fournis permettent de vérifier les paramètres d’E/S et de réseau électrique de l’appareil.

Objets Entrée multiétat pour la configuration de l’appareil

ID d’objet Nom d’objet Nom / description de l’objet
2016

Power System Type

Configuration du réseau électrique :

  • 0 = Monophasé, 1 fil, L-N
  • 1 = Monophasé, 2 fils, L-L
  • 2 = Monophasé, 3 fils, L-L avec N
  • 3 = Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre
  • 4 = Triphasé, triangle 3 fils, avec une phase à la terre
  • 5 = Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre
  • 6 = Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre
  • 7 = Triphasé, étoile 3 fils, mise à la terre avec résistance
  • 8 = Triphasé, triangle ouvert 4 fils, avec prise médiane
  • 9 = Triphasé, triangle 4 fils, avec prise médiane
  • 10 = Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre
  • 11 = Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre
  • 12 = Triphasé, étoile 4 fils, mise à la terre avec résistance

2036

VT Connection Type

Type de connexion TT :

  • 0 = Connexion directe
  • 1 = Triangle (2 TT)
  • 2 = Étoile (3 TT)
  • 3 = L-N (1 TT)
  • 4 = L-L (1 TT)
  • 5 = L-L avec N (2 TT)

3701

Demand Method – Power

Méthode de calcul de la moyenne de puissance :

  • 0 = Valeur moyenne thermique
  • 1 = Intervalle glissant temporisé
  • 2 = Intervalle temporisé
  • 3 = Intervalle tournant temporisé
  • 4 = Intervalle synchronisé par une entrée
  • 5 = Intervalle tournant synchronisé par une entrée
  • 6 = Intervalle synchronisé par commande
  • 7 = Intervalle tournant synchronisé par commande
  • 8 = Intervalle synchronisé par horloge
  • 9 = Intervalle tournant synchronisé par horloge

3711

Demand Method – Current

Méthode de calcul de la moyenne de courant :

  • 0 = Valeur moyenne thermique
  • 1 = Intervalle glissant temporisé
  • 2 = Intervalle temporisé
  • 3 = Intervalle tournant temporisé
  • 4 = Intervalle synchronisé par une entrée
  • 5 = Intervalle tournant synchronisé par une entrée
  • 6 = Intervalle synchronisé par commande
  • 7 = Intervalle tournant synchronisé par commande
  • 8 = Intervalle synchronisé par horloge
  • 9 = Intervalle tournant synchronisé par horloge

3721

Demand Method – Input Metering

Méthode de calcul de la valeur moyenne mesurée en entrée :

  • 0 = Valeur moyenne thermique
  • 1 = Intervalle glissant temporisé
  • 2 = Intervalle temporisé
  • 3 = Intervalle tournant temporisé
  • 4 = Intervalle synchronisé par une entrée
  • 5 = Intervalle tournant synchronisé par une entrée
  • 6 = Intervalle synchronisé par commande
  • 7 = Intervalle tournant synchronisé par commande
  • 8 = Intervalle synchronisé par horloge
  • 9 = Intervalle tournant synchronisé par horloge

Objets Entrée multiétat pour les E/S

Le tableau ci-dessous répertorie les objets Entrée multiétat permettant de vérifier la configuration des E/S de l’appareil.

ID d’objet Nom d’objet Description
7274, 7298, 7322, 7346

Mode entrée logique 1

Mode entrée logique 2

Mode entrée logique 3*

Mode entrée logique 4*

Mode de commande des entrées logiques

  • 0 = Normal (Alarme)
  • 1 = Impulsion de synchronisation de l’intervalle utilisé pour le calcul de la moyenne
  • 2 = Commande multitarif
  • 3 = Mesures d’entrée

9673, 9681

Mode sortie logique 1

Mode sortie logique 2

Mode de commande des sorties logiques

  • 0 = Externe
  • 1 = Synchronisation de valeur moyenne
  • 2 = Alarme
  • 3 = Énergie

* Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500  / PM5600  / PM5700 pour la disponibilité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?