HRB1684302-13

Courant de neutre et de terre

La quatrième entrée de courant (I4) peut être utilisée pour mesurer le flux de courant (In) dans le conducteur de neutre, qui peut alors servir pour calculer le courant résiduel. L’appareil désigne le courant résiduel comme courant de neutre (Ig).

Pour les réseaux en étoile à 4 fils, le courant de terre est calculé comme différentiel entre le courant de neutre mesuré et la somme des vecteurs de tous les courants de phase mesurés.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?