HRB1684302-16

Configuration de l’afficheur

Vous pouvez modifier les paramètres de l'écran d'affichage, comme le contraste, la temporisation de l'afficheur et du rétroéclairage et l'affichage de codes QR.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez IHM > Ecran .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres d'affichage disponibles à l'aide de l'afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Contraste

    1 – 9

    Affichez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur.

    Tempo rétroécl. (min)

    0 – 99

    Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel le rétroéclairage diminue sa luminosité. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur rétroéclairé en permanence).

    Tempo. écran (min)

    0 – 99

    Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel l’afficheur s’éteint. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur allumé en permanence).

    Code QR

    Activer, Désactiver

    Définir si des codes QR avec données incorporées seront disponibles sur l'afficheur ou non.

    Voir le Guide de démarrage rapide sur la fonctionnalité de code QR avec Meter Insights pour d’autres informations sur l’accès aux données de l’appareil au moyen des codes QR.

    Pour configurer l’afficheur avec ION Setup , reportez-vous à la rubrique correspondant à votre appareil du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le guide de configuration matérielle ION Setup , disponible en téléchargement sur www.se.com .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?