HRB1684302-15

Comptes utilisateur

Les utilisateurs de l’appareil reçoivent un nom d’utilisateur et un mot de passe. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle par l’administrateur pour accéder aux pages Web.

Il y a deux comptes prédéfinis :

  • Administrator (le mot de passe par défaut est l’adresse MAC unique pour chaque compteur).

    NOTE: Entrez l’adresse MAC de l’appareil sans les deux points et tout en majuscules (par exemple, si l’adresse MAC de l’appareil est 00:80:f4:02:14:38, le mot de passe sera 0080F4021438).
  • Guest (le mot de passe par défaut est Powerlogic@1)

AVERTISSEMENT
COMPROMIS POTENTIEL DE DISPONIBILITÉ, D'INTÉGRITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Changez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux contrôles, et aux informations de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Afin de favoriser les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de promouvoir des compteurs plus sûrs quelle que soit l’application, les utilisateurs sont obligés de remplacer le mot de passe par défaut défini en usine par un mot de passe complexe.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?