DOCA0170ZH-05

报警模拟

@newD1

MicroLogic 5、6 和 7 报警

MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元可以生成:

  • 分配用于以下功能的一个或两个预警(取决于脱扣单元的类型):

    • 用于 MicroLogic 5 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir)。

    • 用于 MicroLogic 6 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地故障保护 (PAL Ig)。

    • 用于 MicroLogic 7 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地漏电保护 (PAL IΔn)。

      这些报警缺省处于活动状态。

  • 用户根据需要使用 EPC 软件定义的 10 个报警。用户将这些报警分别分配给测量值。

    这些报警缺省处于不活动状态。

预警和用户定义报警可通过以下方式访问:

  • 使用 EPC 软件。

  • 使用通讯网络。

  • 在 FDM121 前显示模块上。

预警和用户定义报警可以使用 EPC 软件分配给 SDx 模块输出。

有关 MicroLogic 5、6 和 7 报警的更多信息,请参阅 ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 — 用户指南 (DOCA0188ZH)

报警模拟目标

报警模拟功能的目标是:

  • 模拟每个 MicroLogic 激活的预警和用户定义报警。

  • 利用 EPC 软件模拟和检查报警。

  • 根据应用和 MicroLogic 配置,检查是否通过以下方式报告模拟的报警:

    • 在 FDM121显示器上

    • 在 Modbus 寄存器上

    • 在 SDx 模块上

报警模拟程序

预警或用户定义报警的模拟程序相同。

请执行以下步骤模拟一种报警:

  1. 在设备视图页面中选择配置

    结果:配置屏幕显示出来。

  2. 在报警屏幕上选择报警选项卡,然后单击测试报警

    结果:显示 MicroLogic 预警和 10 个可能的用户定义报警的列表。

  3. 选择要模拟的一个或多个激活报警,然后单击模拟

    注:仅选择激活的报警。已停用报警的模拟将不会成功。

    :单击中止可复位要模拟的报警选择。

  4. 输入 MicroLogic 管理员密码,然后单击继续

    结果:模拟所选的报警,并显示模拟结果。

FDM121 显示器报警模拟

MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元连接至 FDM121 显示器时,通过报警模拟可检查 FDM121 显示器上的报警管理是否正确。

  1. 分别为每个激活的报警运行报警模拟程序。

  2. 如果针对 EPC 软件的报警模拟结果成功,则在 FDM121 显示器上检查模拟结果。报警模拟结果取决于报警优先级:

    • 如果模拟报警为高优先级报警:

      • 报警记录在 FDM121 报警历史记录中。

      • FDM121 LED 闪烁。

      • 弹出屏幕通知用户发生报警情况。

        当用户按 FDM121 显示器上的“清除”按钮时(考虑到报警不再处于活动状态),LED 将熄灭,且弹出屏幕消失。

    • 如果模拟报警为中优先级报警:

      • 报警记录在 FDM121 报警历史记录中。

      • FDM121 LED 持续亮起。

        当用户读取 FDM121 报警历史记录时,LED 熄灭。

    • 如果模拟报警为低优先级报警,则该报警将记录在 FDM121 报警历史记录中,但不会显示该报警。

    • 如果模拟报警为无优先级报警,则报警不会记录在 FDM121 报警历史记录中。

有关 FDM121 显示器上显示的报警的更多信息,请参阅用于单个断路器的 FDM121 前显示模块 – 用户指南 (DOCA0088ZH)

利用通讯网络进行报警模拟

MicroLogic 5、6 或 7 报警连接至通讯网络时,通过报警模拟可检查通讯网络是否正确管理报警。

  1. 为所有激活的报警运行报警模拟程序。

  2. 如果 EPC 软件的报警模拟结果成功,请检查是否正确地通过通讯网络远程报告报警状态。

有关详细信息,请参阅 ComPacT NSX – Modbus 通讯 – 用户指南 (DOCA0213ZH)

SDx 模块报警模拟

MicroLogic 5、6 或 7 报警分配给 SDx 模块输出时,通过报警模拟可检查 SDx 模块上报警管理是否正确。

  1. 分别针对分配给 SDx 模块输出的每个激活报警运行报警模拟程序。

  2. 如果 EPC 软件的报警模拟结果成功,请检查 SDx 模块输出是否更改状态。

有关 MicroLogic 5、6 和 7 报警的更多信息,请参阅 ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 — 用户指南 (DOCA0188ZH)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.