DOCA0170FR-05

Simulation d'alarme

@newD1

Alarmes MicroLogic 5, 6 et 7

Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 peuvent générer :

  • Une ou deux préalarmes (selon le type de déclencheur) affectées comme suit :

    • Protection long retard (PAL Ir) pour le déclencheur MicroLogic 5.

    • Protection long retard (PAL Ir) et protection contre les défauts à la terre (PAL Ig) pour le déclencheur MicroLogic 6.

    • Protection long retard (PAL Ir) et protection différentielle (PAL IΔn) pour le déclencheur MicroLogic 7.

      Par défaut, ces alarmes sont actives.

  • Dix alarmes définies par l'utilisateur selon les besoins, à l'aide du logiciel EPC. L’utilisateur peut affecter chacune de ces alarmes à une mesure.

    Par défaut, ces alarmes ne sont pas actives.

Les préalarmes et les alarmes définies par l'utilisateur sont accessibles :

  • à l'aide du logiciel EPC.

  • via le réseau de communication.

  • sur le module d'affichage en face avant FDM121.

Les préalarmes et les alarmes définies par l'utilisateur peuvent être affectées à une sortie de module SDx à l'aide du logiciel EPC.

Pour plus d'informations sur les alarmes MicroLogic 5, 6 et 7, reportez-vous au document ComPacT NSX - Déclencheurs électroniques MicroLogic 5/6/7 - Guide utilisateur (DOCA0188FR).

Objectifs de la simulation d'alarme

Les objectifs de la fonction de simulation d'alarme sont les suivants :

  • simuler chaque préalarme et alarme définie par l'utilisateur MicroLogic activée.

  • simuler et vérifier les alarmes avec le logiciel EPC.

  • vérifier que, en fonction de l'application et de la configuration MicroLogic , les alarmes simulées sont signalées :

    • sur l'afficheur FDM121

    • dans les registres Modbus

    • sur le module SDx

Procédure de simulation des alarmes

La procédure de simulation est la même pour les préalarmes et pour les alarmes définies par l'utilisateur.

Pour simuler une alarme, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Configurer dans la vue d'appareil.

    Résultat : L'écran Configuration s'affiche.

  2. Sélectionnez l'onglet Alarmes dans l’écran Alarme et cliquez sur Alarme de test.

    Résultat : La liste des préalarmes MicroLogic et les 10 alarmes définies par l'utilisateur possibles apparaissent.

  3. Sélectionnez une ou plusieurs alarmes activées à simuler et cliquez sur SIMULER.

    REMARQUE : Sélectionnez uniquement des alarmes activées. La simulation d'alarmes désactivées est vouée à l'échec.

    REMARQUE : cliquez sur ABANDON pour réinitialiser la sélection des alarmes à simuler.

  4. Entrez le mot de passe d'administrateur MicroLogic et cliquez sur CONTINUER.

    Résultat : Les alarmes sélectionnées sont simulées et le résultat de la simulation s'affiche.

Simulation d'alarme avec afficheur FDM121

Lorsque le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 est connecté à un afficheur FDM121, la simulation d'alarme permet de vérifier que l'alarme est gérée correctement sur l'afficheur FDM121.

  1. Exécutez la procédure de simulation d’alarme individuellement pour chaque alarme activée.

  2. Si le résultat de la simulation d'alarme est positif pour le logiciel EPC, vérifiez le résultat de la simulation sur l'afficheur FDM121. Les résultats de la simulation d'alarme dépendent du niveau de priorité des alarmes :

    • Si l’alarme simulée est à haute priorité :

      • l'alarme est consignée dans l'historique des alarmes de l'afficheur FDM121.

      • le voyant de l'afficheur FDM121 clignote.

      • une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur que l'alarme est active.

        Le voyant s'éteint et l'écran contextuel disparaît lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Clear de l'afficheur FDM121 (considérant que l'alarme n'est plus active).

    • Si l’alarme simulée est à priorité moyenne :

      • l'alarme est consignée dans l'historique des alarmes de l'afficheur FDM121.

      • le voyant de l'afficheur FDM121 reste allumé fixement.

        Le voyant s'éteint lorsque l'utilisateur lit l'historique des alarmes de l'afficheur FDM121.

    • Si l'alarme simulée est à faible priorité, elle est consignée dans l'historique des alarmes de l'afficheur FDM121 mais n'est pas affichée.

    • Si l'alarme simulée ne présente aucune priorité, elle n'est pas consignée dans l'historique des alarmes de l'afficheur FDM121.

Pour plus d'informations sur les alarmes affichées sur l'afficheur FDM121, reportez-vous au Guide utilisateur de l'afficheur de tableau en face avant FDM121 pour un disjoncteur (DOCA0088FR).

Simulation d'alarme avec réseau de communication

Quand le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 est connecté à un réseau de communication, la simulation d'alarme permet de vérifier que le réseau de communication gère correctement les alarmes.

  1. Exécutez la procédure de simulation d’alarme pour toutes les alarmes activées.

  2. Si le résultat de la simulation d'alarme est positif pour le logiciel EPC, vérifiez que l'état de l'alarme est correctement signalé à distance via le réseau de communication.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document ComPacT NSX - Communication Modbus - Guide utilisateur (DOCA0213FR).

Simulation d'alarme avec module SDx

Quand des alarmes MicroLogic 5, 6 ou 7 sont affectées à une sortie de module SDx, la simulation d'alarme permet de vérifier que les alarmes sont correctement gérées sur le module SDx.

  1. Exécutez la procédure de simulation d’alarme individuellement pour chaque alarme activée qui est affectée à une sortie de module SDx.

  2. Si le résultat de la simulation d'alarme est positif pour le logiciel EPC, vérifiez que la sortie du module SDx change d'état.

Pour plus d'informations sur les alarmes MicroLogic 5, 6 et 7, reportez-vous au document ComPacT NSX - Déclencheurs électroniques MicroLogic 5/6/7 - Guide utilisateur (DOCA0188FR).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.