DOCA0170ZH-05

发现脱扣单元

@UpdatedD2
如果 PC 已连接到通讯 MicroLogic 脱扣单元以便使用 Service Interface 进行测试,则可以启动 EPC 软件。

执行以下步骤以发现设备:

  1. 单击 EPC 欢迎屏幕中的启动设备发现

    结果:此时显示添加设备窗口。

  2. 单击通过以下方式发现设备中的 USB/SERIAL 按钮。

  3. 选择要测试的设备,或者单击查找设备

  4. 从设备列表中选择要测试的设备,然后单击添加设备

    结果:显示 Add device details 对话框。

  5. 输入设备详细信息,然后单击保存

  6. 输入项目和客户的详细信息,然后单击继续

    结果:显示设备视图页面。

  7. 单击连接到设备

    结果:为所选择的设备显示以下按钮:

    • 配置

    • 设备检查

    • 固件

    • 自动脱扣曲线测试

    • 区域选择联锁测试

    • 准备初级注入测试

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.