DOCA0170FR-05

Détection des déclencheurs

@UpdatedD2
Une fois que le PC est connecté au déclencheur MicroLogic communicant à tester via Service Interface , vous pouvez démarrer le logiciel EPC.

Procédez comme suit pour détecter les appareils :

  1. Cliquez sur Lancer la détection des équipement dans l'écran d'accueil du logiciel EPC.

    Résultat : La fenêtre Ajouter des appareils s'affiche.

  2. Cliquez sur USB/SÉRIE pour l'option Rechercher des appareils via.

  3. Sélectionnez l'appareil à tester ou cliquez sur RECHERCHER DES APPAREILS.

  4. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste et cliquez sur AJOUTER DES ÉQUIPEMENTS.

    Résultat : La boîte de dialogue Ajouter les détails de l'équipement s'affiche.

  5. Entrez les détails de l'appareil et cliquez sur ENREGISTRER.

  6. Entrez les détails du projet et du client, puis cliquez sur CONTINUER.

    Résultat : La page de l'appareil s'affiche.

  7. Cliquez sur CONNECTER À L'ÉQUIPEMENT.

    Résultat : Les boutons suivants s'affichent pour l'appareil sélectionné :

    • Configuration

    • Vérification de l'équipement

    • Micrologiciel

    • Test automatique de la courbe de déclenchement

    • Test d'interverrouillage sélectif de zone (ZSI)

    • Préparer les tests d'injection primaire

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne d' EcoStruxure Power Commission .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.