Procédure de test
Procédez comme suit pour préparer le test d'injection primaire :
- Cliquez sur Préparer les tests d'injection primaire dans la vue de l'équipement.
-
Sélectionnez le test à effectuer sur l'équipement,
puis cliquez sur PREPARER LE TEST.
Résultat : Le message AVIS s'affiche.
AVIS RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION- Au cours de ces tests, le disjoncteur va se déclencher, ce qui va couper l'alimentation des équipements situés en aval.
- Il est recommandé d'effectuer ces tests avec une planification et des précautions appropriées et conformément aux calendriers de test.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des interruptions dues à une coupure d'alimentation. -
Lisez le message AVIS et, si vous
le comprenez, cliquez sur J'AI COMPRIS.
Résultat : La boîte de dialogue Mot de passe requis s'affiche.
-
Entrez le mot de passe d'administrateur
MicroLogic
dans la boîte de dialogue et cliquez sur CONTINUER.
Résultat : Le logiciel EPC commence à préparer le disjoncteur pour le test d'injection primaire et lorsqu'il est prêt, l'écran suivant s'affiche.
Prêt pour le test d'injection primaire : Indique que la mémoire thermique et la protection contre les défauts à la terre sont inhibées pendant 15 minutes.
Non prêt pour le test d'injection primaire : Indique que la protection contre les défauts à la terre n'est pas inhibée.
- Injectez le courant requis pour tester et évaluer le comportement du disjoncteur en vérifiant qu'il se déclenche dans le délai publié et que l'indicateur de déclenchement correct (le cas échéant) s'allume en fonction de la protection testée.
-
Cliquez sur TEST EFFECTUÉ.
Résultat : La boîte de dialogue de restauration des réglages s'affiche et le disjoncteur reprend son mode de fonctionnement normal. L'inhibition de la protection contre les défauts à la terre ou LSI prend fin.
- Cliquez sur FERMER pour revenir à la vue de l'appareil.