DOCA0170ZH-05

测试程序

执行以下步骤以准备初级注入测试:

  1. 单击设备视图页中的准备初级注入测试
    结果:此时显示准备初级注入测试屏幕。
  2. 选择希望对设备执行的测试,然后单击准备测试
    结果:显示注意消息。
    注意
    断电风险
    • 在这些测试期间,断路器将脱扣,导致下游设备断电。
    • 建议在结合正确的规划、预防措施并遵循测试计划的前提下执行这些测试。
    如不遵循这些说明,可能导致断电,进而中断运行。
  3. 阅读注意消息,在理解后,单击我明白
    结果:显示需要密码对话框。
  4. 在对话框中输入 MicroLogic 管理员密码,然后单击继续
    结果: EPC 软件开始对断路器进行初级注入测试准备,待准备就绪后,显示以下屏幕。

    初级注入测试准备就绪:指示热记忆和接地故障保护已抑制 15 分钟。

    初级注入测试未准备就绪:指示接地故障保护未抑制。

  5. 注入所需的测试电流,评估断路器的行为,检查断路器是否在其标称的脱扣时间内脱扣,以及脱扣指示灯(如有)是否依据受测试的保护功能正确亮起。
  6. 单击测试完成
    结果:显示成功恢复设置对话框,断路器恢复至正常模式,即,结束对接地故障或 LSI 保护测试的抑制。
  7. 单击关闭,回到设备视图页面。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?