DOCA0170ZH-05

预先配置的测试点

显示可以选择用于测试的时间电流曲线段。时间电流曲线的可测试段基于 MicroLogic 脱扣单元的类型。

注: 所选择的测试点用于尽可能减少适当测试每个脱扣曲线区段所需的测试时间。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?