DOCA0170FR-05

Point de test préconfiguré

Affiche la ou les sections de la courbe temps-courant qui peuvent être sélectionnées pour le test. Les sections de la courbe temps-courant qui peuvent être testées dépendent du type du déclencheur MicroLogic.

NOTE: Les points de test sont choisis en vue de minimiser le temps nécessaire pour tester correctement chaque segment de la courbe de déclenchement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?