Procédure de test
Procédez comme suit pour tester automatiquement la courbe de déclenchement :
- Cliquez sur Test automatique de la courbe de déclenchement dans la vue de l'appareil.
- Sélectionnez Point de test préconfiguré ou Point de test personnalisé, puis cliquez sur EXÉCUTER LE TEST.
-
Entrez les réglages de protection et cliquez sur ENREGISTRER.
Résultat : Le message AVIS s'affiche.
AVIS RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION- Au cours de ces tests, le disjoncteur va se déclencher, ce qui va couper l'alimentation des équipements situés en aval.
- Il est recommandé d'effectuer ces tests avec une planification et des précautions appropriées et conformément aux calendriers de test.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des interruptions dues à une coupure d'alimentation. -
Lisez le message AVIS et, si vous
le comprenez, cliquez sur J'AI COMPRIS.
Résultat : La boîte de dialogue Mot de passe requis s'affiche.
- Entrez le mot de passe de l'administrateur MicroLogic dans la boîte de dialogue et cliquez sur CONTINUER.
-
Réarmez et fermez le disjoncteur. Cliquez sur OK.
Résultat : Le test de protection démarre.NOTE: Pendant le test de protection long retard :
-
Le temps d'injection et le temps restant avant déclenchement (en secondes) sont affichés.
-
Vous pouvez cliquer sur ABANDON pour arrêter le test en cours d'exécution. Cette action annule tous les tests suivants.
NOTE: La protection court retard ne peut pas être testée si Ir x Isd > Ii. -
-
Répétez l'étape 6 pour le test suivant.
Résultat : Le résultat du test s'affiche à la fin du test. Une fois tous les tests terminés, l'écran Résultats du test s'affiche avec :
-
la liste des fonctions de protection testées
-
le courant d'injection
-
les réglages de protection
-
le temps de déclenchement attendu et le temps de déclenchement réel
-
le résultat du test
NOTE: Pour les déclencheurs non communicants, Service Interface ne peut pas réarmer la mémoire thermique. Il faut donc attendre 15 minutes entre deux tests de protection Long retard. -