Procédure de test
Procédez comme suit pour le test de déclenchement forcé :
- Cliquez sur Vérification de l'équipement dans la page Vue d'appareil.
- Cliquez sur l'onglet Équipement.
- Fermez le disjoncteur ou vérifiez qu'il est fermé.
-
Cliquez sur FORCER LE DÉCLENCHEMENT.
Résultat : Le message de sécurité DANGER s'affiche.
DANGER
risque d'électrocution, d'explosion ou d'arc électriqueNe poursuivez pas cette opération sans vous assurer que cela ne créera pas une situation dangereuse.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Lisez le message de sécurité DANGER et, si vous le comprenez, cliquez sur J'AI COMPRIS.
- Entrez le mot de passe de l'administrateur MicroLogic dans la boîte de dialogue et cliquez sur CONTINUER.
-
Vérifiez que le disjoncteur s'est physiquement déclenché.
Résultat : La fenêtre Table de résultats du déclenchement forcé indique que le forçage du déclenchement a réussi.NOTE: Si nécessaire, cliquez sur RÉPÉTER.
Résultat : La procédure de test reprend à partir de l'étape 4.
Le message de sécurité AVERTISSEMENT s'affiche.
AVERTISSEMENT
Risque lié à l'exécution du test d'injectionVeillez à réarmer et à fermer le disjoncteur avant d'exécuter un test d'injection.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Cliquez sur ANNULER pour fermer la boîte de dialogue Table de résultats du déclenchement forcé.