DOCA0170ZH-05

测试程序

对强制脱扣测试执行以下步骤:

  1. 单击设备视图页面中的设备检查
  2. 单击设备选项卡。
  3. 使断路器合闸,或者确认断路器已合闸。
  4. 单击强制脱扣
    结果:显示危险安全消息。
    危险
    电击、爆炸或弧闪危险
    在确认此操作不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  5. 阅读危险安全消息,在理解后,单击我明白
  6. 在对话框中输入 MicroLogic 管理员密码,然后单击继续
  7. 确认断路器已物理脱扣。
    结果强制脱扣结果表将强制脱扣状态显示为成功。
    注: 如有需要,单击重复

    结果:从步骤 4 开始重复测试程序。

    显示警告安全消息。

    警告
    注入测试风险
    执行注入测试之前,务必复位并合闸断路器。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  8. 单击取消,关闭强制脱扣结果表对话框。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?