DOCA0170FR-05

Fonctions de test

EPC vous permet d'effectuer les tests suivants sur les déclencheurs MicroLogic communicants via Service Interface  :

  • Test automatique de la courbe de déclenchement par injection secondaire

  • Vérification de l'équipement (test de déclenchement forcé)

  • @updated
    Test ZSI

Le logiciel EPC permet également de préparer des tests d'injection primaire sur un déclencheur MicroLogic communicant via Service Interface.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?