DOCA0170ZH-05

ERMS 测试

ERMS 测试是根据 NEC 240.87 (c) 要求测试电弧能消减设置的推荐方法。

固件版本不低于 8.282 的通讯 MicroLogic P 和 H 脱扣单元支持这项测试。

ERMS 模式由添加到 IMU 的可选 IO 模块控制,并配置为执行预定义应用 3 或 ERMS 用户定义应用。

在运行 ERMS 测试之前,必须使用连接到 IO 模块的选择开关激活 ERMS 模式。如果 ERMS 模式处于启用状态,则 ERMS 会显示在 MicroLogic 脱扣单元的显示屏上,与输出 O3 相连的指示灯将处于亮起状态。

有关更多信息,请参阅:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?