DOCA0170FR-05

Test ERMS

Le test ERMS est la méthode recommandée pour tester les paramètres de réduction d'énergie d'arc conformément à la norme NEC 240.87 (c).

Ce test est pris en charge par les déclencheurs MicroLogic P et H communicants équipés du micrologiciel version 8.282 ou ultérieure.

Le mode ERMS est contrôlé par un module d'E/S facultatif ajouté à l'IMU et configuré pour exécuter l'application prédéfinie 3 ou l'application définie par l'utilisateur ERMS.

Avant d'exécuter le test ERMS, vous devez activer le mode ERMS à l'aide d'un sélecteur connecté au module d'E/S. Lorsque le mode ERMS est engagé, la mention ERMS apparaît sur l’afficheur du déclencheur MicroLogic et un voyant connecté à la sortie O3 est à l'état ON.

Pour plus d'informations :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?