DOCA0170ZH-05

AMS/MMS 测试

AMS 和 MMS 测试是根据 NEC 240.87 (c) 要求测试电弧能消减性能的传统方法。

通讯 MicroLogic P 和 H 脱扣单元以及    MicroLogic5.0A, 6.0A 7.0A 脱扣单元支持这两种测试,与固件版本无关。

激活 AMS 模式

AMS 模式由 AMS 开关控制。

在运行 AMS 测试之前,必须通过将 AMS 开关拨到 ON 位置来激活 AMS 模式。AMS 开关中的指示灯和断路器附近的维护模式指示灯必须处于亮起状态。

有关详细信息,请参阅 Alternate Maintenance Setting (AMS) Switch – Instruction Sheet (NHA40218)

激活 MMS 模式

MMS 模式由 MMS 开关控制。

在运行 MMS 测试之前,必须通过将 MMS 开关拨到 ON 位置来激活 MMS 模式。MMS 开关中的指示灯必须处于亮起状态。

有关详细信息,请参阅 Maintenance Mode Switch (MMS) – Instruction Sheet (MFR70008)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?