Test AMS/MMS
Les tests AMS et MMS sont des méthodes héritées qui permettent de tester les performances des fonctions de réduction d'énergie d'arc conformément aux exigences NEC 240.87 (c).
Ces deux tests sont pris en charge par les déclencheurs MicroLogic P et H communicants et les déclencheurs MicroLogic5.0A, 6.0A ou 7.0A indépendamment de la version de micrologiciel.
Activation du mode AMS
Le mode AMS est contrôlé par le commutateur AMS.
Avant d'exécuter le test AMS, vous devez activer le mode AMS en mettant le commutateur AMS en position ON. Le voyant du commutateur AMS et le voyant du mode maintenance à proximité du disjoncteur doivent être à l'état ON.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation Interrupteur de réglage d’entretien alternatif (AMS) - Directives d'utilisation (NHA40218) .
Activation du mode MMS
Le mode MMS est contrôlé par le commutateur MMS.
Avant d’exécuter le test MMS, vous devez activer le mode MMS en mettant le commutateur MMS en position ON. Le voyant du commutateur MMS doit être à l'état ON.
Pour plus d'informations, consultez la documentation Commutateur du mode d’entretien (MMS) - Directives d'utilisation (MFR70008) .